This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306异常输出波形

Guru**** 2762845 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583363/pca9306-pca9306-unnormal-output-waveform

部件号:PCA9306

团队,

有一个关于PCA9306的问题。

结构如下所示。

MCU (5V侧) 将数据发送至传感器(3.3V侧)时 ,工作正常。

但当感应器(3.3V侧) 将数据发送到MCU(5V侧)时,信号的形状不正常。

原因是什么?

  • 是不是因为上拉资源?
  • 是因为噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,
    请附上示意图? 我想回顾一下。 我不确定你在那里看到了什么。
    Francis Houde