This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:通过80 m 电缆提供LVDS,最高可达100Mbps

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583920/sn65lvds100-lvds-over-80m-of-cable-and-up-to-100mbps

部件号:SN65LVDS100
主题中讨论的其他部件: DS15EA101

大家好,

我的申请如下。 我正在通过高达80 m (120欧姆差阻抗,双绞线,50pF/m)的电缆传输数据,数据速率高达100Mbps。 我更喜欢LVDS驱动器,因为它的功耗很低。 我正在使用SN65LVDS100,但80米后,眼图完全闭合。 应用程序中未使用接收器。 我的设置包括一个波形发生器组,用于传输PRBS数据,我使用示波器捕获数据。

 

我的问题是:

1)     这里是否需要/推荐预/取消重点驱动程序,我可以从TI产品系列中使用哪些选项?

2)     使用带或不带均衡器的接收器怎么样? 选项?

3)     是否有差分线路驱动器/接收器可供我代替LVDS使用?

我找到了一个接收器IC (DS15EA101),它可以自动补偿电缆长度,但这款芯片已上市近10年。 我担心未来5年内可能会过时。

是否有任何引脚兼容的替代产品? 或者是否有正在开发的替换零件(不需要与引脚兼容)?

提前感谢您的帮助。

此致,

Petri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petri,

    如果不以100Mbps的速度均衡,则电缆的80 m 是一个很长的路。  我预计衰减超过10dB -足以完全闭合眼孔。  DS15EA101这样的设备可能会打开眼睛。  目前没有计划淘汰此产品。

    此致,