This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:DS90LV011AQ/012AQ应用手册

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583702/ds90lv011aq-q1-ds90lv011aq-012aq-application-note

部件号:DS90LV011AQ-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90LV011ADS90LV012A

您好,

我正在寻找DS90LV011AQ/012AQ的应用说明,以帮助客户进行开发。

(想知道图表参考/传输速率/电缆长度等。)

我知道TI为LVDS用户发布了以下手册。

我们是否也可以为这些设备应用以下文档?

http://www.ti.com/lit/ml/snla187/snla187.pdf

如果您对这些设备有任何其它应用说明,请与您分享吗?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS车主手册是了解LVDS组件信息的好来源。  手册中的某些信息绝对适用于DS90LV011A和DS90LV012A。  请务必查看这些设备的数据表规格,该数据表将指导用户了解最大的设备功能。

    有一个LVDS评估模块,它使用这些器件的4通道版本。  它也可能很有用。

    www.ti.com/.../ds90lv047-48aevm

    此致,