This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万IR 1000BaseT测试失败。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583393/dp83867ir-dp83867ir-1000baset-test-fail

部件号:DP8.3867万IR

您好,先生,

我们正在验证用于1000BaseT测试的DP8.3867万IR,但项目Peak Volt ponit A/ Peak Volt ponit B和Transmitter Distortion失败。
请问您对此问题的支持吗? 对我有什么建议?

Hugo

e2e.ti.com/.../1000T_2D00_P9_2D00_Distortion_5F00_20170314.pdf</s>2017.0314万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    这是TI EVM还是定制电路板?
    您使用的是哪个版本的DP8.3867万IR?
    您是否正在使用合规性应用程序注释 中的脚本:www.ti.com/.../snla239a.pdf

    如果不是,请按照上面的应用说明更新脚本。 请注意,应用说明中提到的寄存器0x01D5寄存器设置仅对48引脚QFN设备有效。 如果您使用的是64针QFP设备,则可以跳过该步骤。

    此致,
    Aniruddha