This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:84MHz LVDS时钟信号开关

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582574/ts3usb221a-switch-for-84mhz-lvds-clock-signal

部件号:TS3USB221A

大家好,

 在使用TS3USB221A获取84MHz LVDC时钟信号的LCD时,您是否发现任何问题? 规格对我来说很好,但只是想确保我没有遗漏任何内容,因为它是针对USB的。

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据产品团队的要求,此设备应适用于LVDS信号