This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:RE0-RE7输出的负载要求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582982/sn65hvs882-load-requirement-for-re0-re7-outputs

部件号:SN65HVS882

我正在尝试支持使用芯片的旧设计。  RE输出保持打开状态。  这是否正常? 我在数据表中注意到,它们与LED接地相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    是的,Rex引脚需要直接连接到接地或通过LED/电阻器连接,因为这是内部电流镜像电路的一部分,有助于设置阈值的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要处理的电路来自TI参考设计。  它位于AM335X冰板上。  这就是为什么我对这一要求感到惊讶的原因。