This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485-FL-DPLX-EVM:RS485-FL-DPLX-EVM尺寸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RS485-FL-DPLX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583631/rs485-fl-dplx-evm-rs485-fl-dplx-evm-dimensions

部件号:RS485-FL-DPLX-EVM

您好,

我请求提供RS485-FL-DPLX-EVM上的尺寸和孔位置。 你能帮你解决吗?

http://www.ti.com/tool/RS485-FL-DPLX-EVM?keyMatch=RS485-FL-DPLX-EVM&tisearch=Search-EN-Everything

感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    此处是RS-485全双工EVM的电路板文件和BOM。 主板是使用节奏完成的,因此客户应使用该节奏打开布局文件。 如果他们不能告诉我,我会进入工具并为他们测量内容 ,但我认为为他们提供文件可为他们提供最大的灵活性。

    e2e.ti.com/.../Full-Duplex-Board-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Michael。
    我将转发这一信息,并希望它们具有可用的节奏。