This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:DEBUG1-4用例

Guru**** 2134040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583444/tps65982-debug1-4-use-case

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道他们可以将DEBUG1-4引脚用作GPIO。 在该用例中是否存在任何疑虑?

如果可能,我想知道这些调试引脚是如何使用的。 是否有任何文件表明这一点?
我对如何使用其数据表说明中的引脚的印象不是很好。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    debug 1-4引脚仅用于GPIOs。 但是,也有一些Debug_CTL引脚用于设置器件的I2C地址。 在加电时,会感测Debug_CTL引脚状态,以确定I2C地址的相应位值。

    谢谢!
    Eric