This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800和DS80PCI810关于x16 PCIe问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582754/ds80pci800-ds80pci800-and-ds80pci810-about-the-x16-pcie-question

部件号:DS80PCI800
主题中讨论的其他部件:DS80PCI810

大家好,

客户正在使用DS80PCI800和DS80PCI810。

客户 同时使用两台DS80PCI800设备。 现在,他只能通过PIN配置模式为DS80PCI800配置x8带宽 。 VCC为3.3V。  

客户拥有 DS80PCI810设备。 如果客户需要  为  DS80PCI800和DS80PCI810设备配置x16带宽,如何配置

客户  配置?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    要完成x16链路宽度,需要4台DS80PCI800或DS80PCI810设备。  这些器件可以使用引脚控制,SMBus寄存器控制或串行EEPROM进行配置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的回复。

    如果这些设备可以使用针脚控制,SMBus寄存器控制或串行EEPROM进行配置,您是否可以解释有关这些配置的更多信息

    以及如何配置?

    客户使用了4 台DS80PCI800设备,但无法连接到外部EEPROM。 此情况是否有任何问题?

     附件是客户的示意图。您会检查它吗?

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PCIE-Redriver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    原理图中使用的基线设置均衡性太多。  对于PCIe应用,我们通常从1-2级输入均衡开始。 对于输出均衡设置,我不会使用超过- 3.5 dB的均衡。  最佳设置将由通道衰减和RC+EP对整体均衡要求的贡献决定。

    此致,

    李   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    问题1:如果可以使用针脚控制,SMBus寄存器控制或串行EEPROM配置这些设备,您是否会解释有关这些设备的更多信息

    配置和如何配置? 客户使用了4台DS80PCI800设备,但无法连接到外部EEPROM。 此情况是否有任何问题?

    问题2:如何在客户的应用程序中配置x16带宽?

    问题3:如何修改客户的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是一个很好的起点。  请参见 下图,了解如何将多个DS80PCI800或810设备连接在一起以进行EEPROM配置。

    另请参阅这些应用手册。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致,