This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:EEPROM和最大轨迹长度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582798/ds125br111-eeprom-and-max-trace-length

部件号:DS125BR111

您好,

如果EEPROM由于未知原因而为空,DS125BR111的默认设置是什么?  它是否为注册表中的默认值?

此外,DS125BR111支持的芯片最大轨迹长度(之前/之后)是多少?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    设备将尝试读取EEPROM。  结果很难确定,取决于EEPROM中的实际数据。  所有0的EEPROM可能会将错误数据加载到DS125BR111中。  所有1的EEPROM不会完成加载,因为寻址和CRC不正确。

    最大轨迹长度不是常量。  支持的迹线长度取决于系统Tx和Rx功能以及信道上的噪声级别。  DS125BR111是一款线性均衡器,可将 支持的最大链路衰减扩展至10 dB。  通常,DS125BR111可将信道范围提高~ 5-8 dB。

    DS125BR111在通道内的放置并不是非常重要。  经验法则是,DS125BR111输入和系统Tx之间的衰减程度应至少等于DS125BR111上的均衡设置可添加到传入信号的衰减程度。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的意见。

    客户告诉我EEPROM未编程时,所有数据内容均为0xFF。  在其板上使用此类EEPROM时,它仍然可以通过funcion测试。  您可以解释一下原因吗?

    此外,我们的晶片有没有方法可以探测到这种情况呢?  (例如,DONE Pin上是否有任何更新?

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    DONE针脚不应过低。  模拟数据路径正在使用DS125BR111默认寄存器值,系统正在工作。

    此致,