This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:询问如何触发DS280BR810或DS280BR820的中断事件

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583395/ds280br810-asking-for-how-to-trigger-the-interrupt-event-for-ds280br810-or-ds280br820

部件号:DS280BR810
主题中讨论的其他部件: DS280BR820


大家好,
客户正在评估28Gbps中继器DS280BR810或DS280BR820。
中继器具有INT_N引脚。 客户是否可以通过设置一些寄存器来触发中断事件? 您是否有此方面的用户指南或应用说明?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    INT引脚在BR810和BR820上为NO连接。  没有"中断事件"可控制。  此引脚连接在此引脚输出的Retimer版本上。

    此致,