This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:Sink模式下的SN65DP141和SN75DP130,使用Xilinx DisplayPort IP(v 7.0 链接培训部分故障

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581646/sn65dp141-sn65dp141-and-sn75dp130-in-a-sink-mode-using-xilinx-displayport-ip-v7-0-link-training-part-of-the-failure

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCI

您好,

不同的显卡输出DP源信号,通过DP130或DP141至Xilinx 7Z045 GTX。

DP130:
(Mac mini-)英特尔显卡HD4000:链路速率2.7 (Mac/1.62Gbps)链接培训成功

(Mac pro) Nvidia Geforce GT750M 2048M:链路速率(Gbps) 2.7 链路培训成功


(iMac) AMD Radeon R9 M395X:链路速率为5.4 / 2.7 /1.62Gbps的链路培训失败



DP141:

(Mac mini-)英特尔显卡HD4000:链路速率2.7 (Mac/1.62Gbps)链接培训成功


(Mac pro) Nvidia Geforce GT750M 2048M:Link Rate MAC/1.62Gbps link training failure,2.7 PRO is crashed when the DP wire is insert


(iMac) AMD Radeon R9 M395X:链路速率为5.4 / 2.7 /1.62Gbps的链路培训失败


DP130性能是否与DP141相比正常?

应采取什么措施来允许Z7045‘s GTX接收这些DisplayPort源信号?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doph Hai,

    有几点需要澄清

    DP130在用于1.2 的限制转接驱动器中,它包括用于链路培训的AUX监控。

    DP141是一种线性转驱动器,用于AUX/AUX,1.4 它不包括1.3 监护。 此外,它还需要根据信号幅值进行特殊配置。 最后,我们建议使用RUSB546-DCI,而不是DP141。

    您能否详细说明申请和问题?

    DP130是放在GPU侧还是接收器侧?

    哪些链路培训测试失败?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将z7045 GTX的电压摆幅设置为最大值(1000mv)。  以1.62Gbps的速率,macbook能够成功链接。

    但是当我设置2.7 了miniDP的速率/5.4Gbps时,miniDP一旦访问,macbook立即停止运行,就必须重新启动。   

    为什么?

    Dp141应该是如何特殊配置?

    iMac可以以不同的速率读取EDID,但在时钟恢复阶段失败。

    TUSB546-DCI类似于dp159? 是否还包含再定时器? 因为GTX无法解决DP SSC信号,因此需要dp159淘汰,所以将 SSC信号转换为通用信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doph,

    Macbook是否在没有转驱动器的情况下崩溃? 这个问题应该与软件有关;这些驱动程序只处理电子信号,我在运行Windows的计算机上也看到了同样的问题。

    TUSB546-DCI是线性转接器,而不是转接器。

    当您在x模式下使用DP159作为DP重计时器时,它会清除高频抖动,但不会将SSC转换为固定频率时钟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moises

    对于AMD Radeon R9 M395X,ATI FirePro V3800等)显卡输出DP信号,它们可以读取EDID,但在时钟恢复阶段,链路培训始终失败。

    如何使他们的Links培训取得成功?

    如果我使用Xilinx z7045 GTX,我是否必须使用dp159? 如果我使用dp141,则某些DP信号不是链路培训成功?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,doph:

    现在您提到时钟恢复阶段是失败的阶段,您是否有需要查看的图表?

    您是否尝试在没有转接驱动器的情况下连接GPU和显示器?

    我不知道Xilinx z7045 GTX的工作原理,也不知道如果问题来自抖动或歪斜,为什么不能恢复时钟,需要DP159来清理时钟。

    此致