This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TX引脚和Rx引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582374/tusb542-tx-pin-and-rx-pin

部件号:TUSB542

你(们)好

我有一个简单的问题。  

关于TX引脚和RX引脚,有输入引脚和输出引脚。 如何将这些针脚连接到主机?

下图显示了TX引脚(TUSB542)和TX引脚(host)的连接。

(RX引脚(TSUB542)和RX引脚(主机)也已连接)

 

通常,TX引脚(主机)连接到RX引脚(下游设备)。 RX引脚(主机)连接到TX引脚(下游设备)。

对于TUSB542,TUSB542的针脚名称是否与主机的针脚名称相对应?  

我很抱歉提出这样一个简单的问题。 因为我感到困惑。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamamoto-san,

       我理解您的困惑,首先A想澄清一点:通常在USB3上,TX引脚连接到RX (主机->设备)。

       另一方面,TUSB542是一个开关和复驱动器,具有接收器和驱动器。 但是,其引脚名称是为匹配无源交换机而分配的,因此主机的TX必须连接到命名的TX_AP (实际上是输入), 在内部切换到命名的TX_CONN (实际输出)引脚,然后连接到TX连接器引脚(TX标记从主机一直到连接器,RX路径相同)。

       我希望这一点足够清楚。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    谢谢!