This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:电缆连接-断开状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583176/dp83848c-cable-connect-disconnect-status

部件号:DP8.3848万C

我是否可以使用PHYSTS<bit-0>寄存器来检查电缆是否已插入或未插入,或者我必须读取BMSR<bit-2>寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Anishkumar:

    上述两个位都是链路状态位,而不是电缆连接位。 可能存在电缆已连接但链路未建立的情况。 在这种情况下,两个位都将为0。 这取决于您的申请是否可以接受。 PHYSTS<bit0>和BMSR<bit2>相同,因此可以使用这两种方法中的任何一种。 请注意,BMSR需要读取两次才能获得正确的链接状态值。

    您能否详细说明应用程序以及如何在应用程序中使用电缆插头/插头?

    此致,
    Aniruddha