This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:DVI至LVDS,输出视频颜色错误

Guru**** 2944550 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582285/tfp401-dvi-to-lvds-bad-colors-on-output-video

部件号:TFP401
主题中讨论的其它部件: SN75LVDS83B

你(们)好 我们正在使用TFP401和SN75LVDS83B的双芯片解决方案将DVI输入转换为LVDS输出。 我们可以在LCD面板上看到和LVDS视频信号,但图像(颜色)会混乱。 “真”红色,绿色,蓝色,黑色和白色看起来都相对正常,但所有其他颜色都非常不正确,线条粗糙,而不是颜色渐变平滑。 生成的图像几乎像位深过低和颜色混合不正确(因为缺少更好的解释)的组合。 此外,文本不清晰。

我已附上一份PDF文件,详细说明了该问题。 包括图片以及电路原理图和布局。 请提供一些帮助以解决此视频问题吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../vid_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题似乎已解决。 坏颜色与所有RGB通道中两个最重要的位基本被丢弃有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jones:

    很高兴听到这个消息。

    此致,

    Gerardo