This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410:

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583242/ds110df410-ds110df410

部件号:DS110DF410

您好,

器件的数据表指出,对于主模式编程,EEPROM必须支持 大于400kHz的fSDC (第7页注释5)。但在电子特性表中 ,一般速率为400kHz。

我的问题:是否可以用于主模式编程,400kHz EEPROM?

谢谢!

Lior

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lior,

    首选1 MHz EEPROM。

    400 KHz规格基于我们作为从属设备接收SMBus时钟的设备。

    作为主设备,我们的内部振荡器可以运行略高于400 KHz -因此我们推荐使用1 MHz EEPROM设备。

    注:400 KHz EEPROM很可能工作正常-由于时钟频率,我从未听说过一个故障。

    此致,