This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:正在终止未使用的通道

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583007/sn65lvpe512-terminating-unused-channel

部件号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他部件: TUSB501

团队-

我们的应用程序仅需要SN65LVPE512的一侧,即RX1 => TX1。

终止RX2N:P和TX2N:P以使设备不会关闭的适当方法是什么?

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    我们不再推荐LVPE512,客户可以尝试使用单通道转接器TUSB501。
    如果客户想要坚持LVPE512,并且只使用一个通道,他们可以在未使用通道的Tx引脚上设置端接电阻器,在Tx对的每个信号上将50欧姆电阻器置于GND。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解;这是在现有的主板上,我们需要让它发挥作用。

    我们将为下一版本推荐其他设备。

    要澄清,未使用的通道是RX2=>TX2。 这些50欧姆电阻器应连接到引脚11:12 (RGE封装)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    是的,将一个50欧姆下拉至LVPE512RGE的引脚11,将一个50欧姆下拉至引脚12。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过实验发现 ,仅在引脚12上放置一个50欧姆的电阻器就足以让设备保持运行。

    您是否在这些产品类型上看到此问题,或者必须端接引脚11和12?

    谢谢,Steve,好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    仅放置一个下拉装置不是一个可靠的解决方案,它可能存在噪音问题。
    请填写针脚11和12中的下拉列表。

    此致