This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:最大分辨率支持两个单DSI输入和两个单LVDS输出

Guru**** 2537010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583079/sn65dsi85-q1-maximum-resolution-support-for-two-single-dsi-inputs-and-two-single-lvds-output

部件号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其它部件:SN65DSI85

您好,

我们正在使用SN65DSI85将MIPI DSI转换为LVDS信号。 根据SN65DSI85数据表,可以配置为多种操作模式(单输入单输出,双输入单输出等)。 我们希望将其用作两个单输入–两个单输出。  

问题是在这种情况下,每个单个通道支持的最大分辨率是多少。 我们没有在数据表中找到明确的答案。 有人能帮我获取这些信息吗。

正在等待您的提示回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Khemraj suthar,

    每个通道的两个独立LVDS配置模式的最大分辨率为60 fps WUXGA 1920×1200 (18 bpp时)和24 bpp彩色(减少消隐),也适用于60 fps 1366×768 / 1280×800 (18 bpp时) 和24 bpp。

    此致