This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn65lvpe512rge pin问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583310/sn65lvpe512rge-pin-question

主题中讨论的其它部件:SN65LVPE502

你(们)好

sn65lvpe512rge pin14是rsvd引脚,我可以为此引脚上拉/下拉4.7K吗?

我记得 ,sn65lvpe502中的引脚用于使用进行合规性测试,因此我想再次确认用户是否可以为此引脚上拉/下拉。

哪种方式更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    最好不要把它浮起来。

    此致