This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:与ULN2003A的区别

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583220/uln2003ai-difference-with-uln2003a

部件号:ULN2003AI
主题中讨论的其他部件:ULN2003A

ULN2003A和ULN2003AI之间有何区别?
这些芯片是否使用相同的芯片? 是否仅差分测试项目?

如果为"是",为什么VOH值不同?
ULN2003A VOH VS-20mV和ULN2003AI SI-50mV。

如果是"否",则有什么影响?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kohei,

    ULN2003AI和ULN2003A不共享相同的芯片,但两者非常相似。 ULN2003AI经过修改以支持更高的温度范围,数据表中列出了两者之间的电气差异。 如果您对这两种设备之间的区别有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius