This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:热插拔2线总线缓冲器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583215/tca9517a-hot-swappable-2-wire-bus-buffers

部件号:TCA9517A
主题中讨论的其他部分: TCA4311A

大家好

您是否介意询问TCA9517A?

我们的客户正在寻找热插拔2线总线缓冲器,如TCA4311A。
TCA9517A是否对应于"热插拔2线总线缓冲器"功能?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    TCA4311A是我们唯一真正的"热插拔"缓冲器。  它具有阻止SDA/SCL线路连接的逻辑,直到出现停止命令或总线空闲。  它还在SDA/SCL上具有1V预充电,以在热插拔时最大程度地减少浪涌电流。  TCA9517A没有任何这种功能。  

    另一方面,许多客户成功地在热插拔应用中使用了TCA9517A。  这确实意味着系统级设计人员在实施其系统时可能需要更加小心。  

    Francis Houde