This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:USB Killer保护

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583097/tps254900-q1-usb-killer-protection

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

TPS25.49万-Q1是否可以承受USB Killer的影响?

如果不是,哪一款TI器件可以?

此致,

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定"USB Killer"到底是什么。 您是否有一个可用的TPS25.49万EVM? 这是一种了解的方法:)