This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:IO2至PIN2。

Guru**** 2925950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583237/tpd2e2u06-io2-through-pin2

部件号:TPD2E2U06

我们对  TPD2E2U06DRLR的路由有一些疑问。

 

在 数据表的第3页 ,引脚2:此引脚未连接,且保持浮动,接地或连接到VCC。

 

但 在第11页,信号似乎是通过引脚2的垫路由的。

将引脚2与引脚5连接是否正常?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas,

    是的,可以通过设备上的引脚2传送信号。 此引脚未内部连接。

    此致,
    Cameron