This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:退出休眠模式的三个条件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581159/tps65982-three-condition-to-exit-sleep-mode

部件号:TPS6.5982万

我对退出睡眠模式的三个条件有一些疑问。

对于“任何重置事件”,...

我认为这个“重置事件”意味着HRESET引脚和MRESET引脚被EC切换。

是否有任何其它重置事件?

至于"I2CBus Activity",.

根据我的评估,SCL至少有三次上升的边缘是退出睡眠模式。 SDA不相关。

为什么需要三次上升边缘?

对于“任何启用的中断事件”,...

《固件用户指南》中提到:"中断事件是I2C中断重用,主管事件,CC连接或分离事件等。"

现在,中断事件掩码1 / 2中的"插入或移除"已启用。 在这种情况下,当线缆连接到睡眠模式时,I2C 1 / 2 IRQ是否已断言?

发生有效中断事件后,直到I2Cx IRQ被确认的等待时间是多长?

对于系统电源状态(0x20),...

基本上,"系统电源状态"(0x20)由EC设置为SX,并作为默认值。

982是否即使电源状态更改为S0也不会重置"系统电源状态"?

当我评估时,我观察到当 982退出睡眠模式时,短时间内SDA处于低位100毫秒

SDA为何变得低?

此致,

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6.5982万支持团队,

    请给我你的意见。 我们的客户正在等待您的意见。

    此致,
    T.Yokokokura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横村山

    ans-1:是-这些事件将导致982退出睡眠状态。
    ans-2/1:为什么三个周期完全是我需要检查的事情,但一般来说,设备应在将其视为有效事务之前,考虑线路上的不必要过渡(这可能导致错误的触发),从而考虑额外的周期。 我能在这里了解客户的问题吗?
    ANS-2/2:您的问题是否与I2C_IRQ事件和断言的延迟有关? 如果是,则这取决于事件,不能通用。 例如,982在触发I2C_IRQ线路上的事件之前,对插件事件进行了一些内部处理。
    ans-3:我将在内部检查SDA保持低电平的原因,但100ms是活动超时,如果此时没有活动,设备将返回睡眠状态。

    -/Praneet