This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:片上终端功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582506/dp83822i-on-chip-termination-feature

部件号:DP8.3822万I

大家好,

我们的以太网设备是否有芯片端接?  

我的一位客户正在寻找具有WoL,电缆诊断和芯片端接的以太网PHY。

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mahendra:

    DP8.3822万I在MAC接口上具有片上终端。 MAC阻抗也可通过IO MUX GPIO控制寄存器(注册地址0x0461)进行控制。 DP8.3822万还具有电缆诊断程序和WoL。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我们的任何设备是否在PHY端具有端接(类似于Microchip的KSZ8081)?

    此致,

    Mahendra