This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:电源选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582656/dp83867ir-power-supply-selection

部件号:DP8.3867万IR

大家好

我正在设计带有以太网GMII接口的PCB。 有人能告诉我哪种电源模式更好吗?为什么?  2个耗材模式或3个耗材模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Malwinder:

    与双电源模式相比,3电源模式的工作功率较低,但这需要为PHY提供单独的1.8V导轨。 选择正确的耗材模式取决于应用程序。 如果系统上有1.8V电压轨,并且需要较低的功率,那么我会说3电源模式更好。 创建PCB设计时,您还可以参阅数据表中的第10节,了解电源建议。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Aniruddha

    这很有帮助。