This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:请求确认已用条件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581674/tps2051c-request-for-confirmation-of-used-condition

部件号:TPS2051C

尊敬的专家:

我的客户遇到了TPS2051C的故障问题并正在调查。

请您确认是否存在问题。

---用例

当输入电压为VBUS (5V)时, 将6V (几毫秒宽度)添加到输出电压。  

有什么问题吗?

---

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位

    请告知实例是否正常。

    我期待你的答复。

    此致,

    信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的描述似乎没有违反TPS2051C的建议工作条件,因此可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric  

    感谢您的回复。

    我将向客户发送,这没有问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一