This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:未使用时如何实现控制引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581905/tusb3410-how-to-implement-the-control-pin-when-unused

部件号:TUSB3410

尊敬的团队:

您能否指导我如何在未使用控制销时实施控制销?

对于TUSB3410RHBR,如果我们只有INT/Sout的UART_TX和RX。

我们应该为DTS,RTS,RI,DCD DSR和CTS设置什么?

 

DTR和RTS的左侧NC?

并为RI,DCD,DSR和CTS上拉?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,  

    如果您不使用控制销,只需保持它们浮动。

    此致,

    Roberto。