This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:TLK 2501

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578587/tlk2501-tlk-2501

部件号:TLK2501

大家好,

我是电力电子领域的新用户,我正在下放一个光纤通信链路,我使用TLK 2501作为我的传输器的主板,然而,我使用它将14位并行输入转换为串行输出。 此外,它还将使数据与接收器电路同步。 我检查了所有引脚,包括Tx D0-15和GTX CLK等,我发现它的状态很好,

不幸的是,我没有在DOUTTXP或DOUTTXN引脚中获得预期的输出,而是获得串行数据位流,我得到 的是2.5 伏特的DC信号。

如果有人向我提供任何建议,我将非常感谢。

提前感谢!

亚洲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,

    1.您向GTX CLK注入的频率是多少?
    2. RREF的值是多少?
    3. RX_DV/los引脚的状态是什么?
    4. TESTEN未连接或绑定到低电平?

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Asif:

    您能否回答我的问题以提供更好的反馈?

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    感谢您的回复,

    以下是您的问题的答案,

    GTX _CLK = 100-125 MHz
    RREF= 1.5 V
    RX_DV/los= 0
    TESTEN = 0

    提前感谢您的合作。

    此致,
    亚洲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,

    您是否可以尝试启用LOOPEN的环回并仔细检查并联侧的信号?

    此外,您是否可以尝试PRBSEN来验证 模式是否正确传输?

    谢谢!
    路易斯