This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:hd3ss3412支持PCIe和10G-KR信号切换

Guru**** 2989770 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582486/hd3ss3412-hd3ss3412-support-pcie-and-10g-kr-signal-switching

部件号:HD3SS3412

大家好,

客户询问HD3SS3412是否支持PCIe/Gen3和10GBASE-KR信号交换?

随附的是客户应用程序方框图,请使用HD3SS3412告知此应用程序是否可行? 谢谢。

 

此致,

亚瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    HD3SS3412尚未针对10GBASE-KR进行测试,但它支持每条通道高达12Gbps的tp,并且可以处理最大Vpp=1.8V和最大VCM=2,这对于10GBase-KR足够

    此致