This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:如何始终启用AM26LV31E

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582800/am26lv31e-how-to-always-enable-am26lv31e

部件号:AM26LV31E

我只想始终启用AM26LV31E驱动程序,但我很困惑如何启用,我看到G引脚启用为高电平,那么/G是什么?

如果我要启用它,我可以用 10K上拉把引脚G连接到3.3V吗?


在这种情况下,我如何计算上拉电阻,因为我看到最大电流仅为5uA如何计算这些情况下的上拉电阻,请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /G是有源低输入,其功能与G相同,但当应用低输入时,将启用驱动程序。 您可以在表1下的8.4 部分中看到此信息。

    对于上拉电阻器,VIH (高电平输入电压)为2 V。这可在第6.3 节第4页中找到。 任何等于或大于2 V的电压都将在G引脚上读取为高电压。由于您的VCC是3.3 V,因此我们可以计算您所需的最大电阻值。

    (3.3 - 2)/ 5μA = 260kΩ

    任何电阻值小于该值都会将G引脚拉至高于2 V的电压。因此,10 kΩ 电阻器将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    AM26LV31E器件具有“活动高电平”和“活动低电平”驱动器启用引脚。 由于某些系统设计为使用有源高使能信号,而其他系统设计为使用有源低使能信号,因此只有一个使能引脚将需要额外的反相电路用于一半的应用。 为了避免这种情况,AM26LV31E提供了在任何情况下都可使用的灵活性。 只需将其中一个引脚用作主要启用输入,而另一个引脚可以拉高或低,但不应保持浮动。

    通过G或/G启用驱动器时,输出引脚Y和Z将为高或低,具体取决于施加到A引脚的电压。 但是,如果G被拉低而/G被拉高,输出引脚Y和Z可以处于高阻抗状态。

    大多数应用将使用微控制器或其他设备主动启用/禁用AM26LV31E的输出。 数据表的表1提供了完整的真值表。 如果您不关心高Z状态,并且只想使用单个pin来启用驱动程序,则可以执行以下操作:

    活动高电压应用程序:
    将G引脚连接到MCU并将/G向上拉至VCC。 这将确保输出状态将跟随G上的输入

    活动低电平应用程序:
    将/G引脚连接到MCU并将G向下拉至GND。 这将确保输出状态将跟随/G上的输入

    但是,由于您希望启用驱动程序而不禁用它,因此可以执行以下任何操作:
    1) 向上拉G至VCC,向下拉/GE至GND。
    2) 将G和/GE向上拉至VCC
    3) 将G和/GE向下拉至GND。

    选项1将G和/GE都设置为其活动的启用状态,其中任何一个都将导致驱动程序自行启用。 但是,这需要两个上拉电阻器,一个至VCC,一个至GND。

    选项2将G设置为活动状态并启用驱动程序,/GE输入为"不在乎"。 此解决方案可与VCC共享单个上拉电阻。

    选项3与选项2相反,将/GE设置为活动状态,并在G输入为"不在乎"时启用驱动程序。 此解决方案可与GND共享单个下拉电阻器。

    建议使用上拉或下拉电阻器,但如果您担心BOM成本或布局空间,则不一定需要使用。 对于静态应用,G和/GE引脚可以直接连接到VCC或GND。

    我可能忽略了您所参考的数据表中的5uA规范,而我看到的是+/- 10uA的输入电流规范。 这意味着,如果您将引脚直接连接到VCC,该引脚将吸收10uA的电流。 如果VCC = 3.3V,则相当于330k欧姆电阻器接地。 外部电阻器只是与此等效电阻串联,但如果存在某种形式的短路或其他错误,则在电源和输入引脚之间添加一点缓冲。 但是,为您的应用使用10k Ω 电阻器是非常好的。

    这是一个很好的通用应用说明,我知道它详细介绍了如何计算和选择正确的上拉电阻值。www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    此致,
    乔纳森