This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:关于HD3SS3412

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582730/hd3ss3412-about-hd3ss3412

部件号:HD3SS3412

尊敬的支持团队:

客户希望使用HD3SS3412将SGMII转换为PCIe,如下部分所示 。他们需要2端口SGMII或SerDes,4端口PCIe。 是否正常?

客户是否可以这样使用?

1.输入1 SGMII,输出2 PCIe或输入1 PCIe,1 SGMII? 如何进行配置?  

2.输入2 SGMII,输出1 PCIe,如何进行配置,如何切换通道?

3.他们是否可以将PCIe作为主适配器?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    您能否详细说明此应用程序?
    HD3SS3412是一款无源交换机,能够切换SGMII和PCIe,它不是SERDES,不能在SGMII和PCIe之间进行转换。

    此致