This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:SBU1 &SBU2连接

Guru**** 2546390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582740/tusb546-dci-sbu1-sbu2-conenction

部件号:TUSB546-DCI

您好,

在数据表中,建议SBU1/SBU2上有2Mohm至GND。  我想知道这两个月的目的是什么吗?  是否总是在所有情况下都建议这样做?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Antony,

    Type-C规范要求使用直流耦合,因此在使用TUSB546时始终建议使用。

    此致,