This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:SEL和OE引脚的VIN

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582393/hd3ss3212-the-vin-of-sel-and-oe-pin

部件号:HD3SS3212

大家好,

  您能否帮助您了解一下为什么数据表中的VIH为1.7V,但在10.2 中建议使用2.0V VIH 。1.1 设计要求(第14页)?

  如果客户在具有1.8V逻辑电压的智能手机中设计HD3SS3212,是否存在任何风险?

 

此致,

尼克·戴

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,ö m团队

     是否有人可以帮助解决此问题?客户正在等待反馈以修复硬件设计。

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    还有一个问题,浮动引脚1和10之间是否存在功耗差异,并将其馈送到VCC。

    此致,
    尼克·戴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH (min)的推荐工作条件值正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浮动和将其分次至VCC之间没有功率差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

     感谢您的反馈。

    此致,

    尼克·戴