This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:电路配置查询。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582757/sn65hvd75-circuit-configuration-inquiry

部件号:SN65HVD75

您好,TI:

使用SN65HVD75 2ea时,我想使用RS-422通信。

/ Re和DE引脚用于上拉或下拉。
(即,两个IC中的一个是Tx,其余的在Rx上固定)。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ:您好!

    是的,这将有效。

    传输IC:通过上拉电阻器将DE和/RE引脚拉至VCC。

    接收IC:通过下拉电阻器将DE和/RE引脚拉至GND。

    此致,
    乔纳森