This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:FTDI连接

Guru**** 2546370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582812/tps65986evm-ftdi-connect

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万-EVM

您好,

我是否可以使用它从 FTDI连接TPS6.5986万-EVM?用于读取PD日志和加载自定义固件

UMFT201XB-01

有人 知道一 个FTDI廉价适配器 可与 TPS6.5986万EVM组合使用吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    此部件不适用于TPS6.5986万-EVM。 如果您想购买第三方解决方案来对我们的EVM进行编程,建议您选择Total Phase Aardvark。 但是,如果您想购买FTDI板,TPS6.5981万-EVM将FTDI作为断路板提供。TPS6.5981万-EVM附带的FTDI可与所有TPS6598x-EVM配合使用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我指的是该主板TPS6.5982万-EVM,而不是TPS6.5986万-EVM。是否有相同的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    是的,TPS6982-EVM也是如此。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢