This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31和AM26C32发送和接收信号问题

Guru**** 2542880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582073/am26c31-am26c31-and-am26c32-send-and-receive-signals-questions

部件号:AM26C31
主题中讨论的其他部件: AM26C32

大家好,

客户使用AM26C31和AM26C32进行R22总线通信。 客户已实现此功能,即只有一台设备发送数据,

多个设备通过422总线接收数据。 现在,客户希望实现另一个功能,即多个设备只发送一个数据
设备接收数据。 目前只有一台设备发送数据。

问题1:能否实现此功能? 如果可以达到,是通过R22总线通信还是通过R485总线通信实现?

问题2:如果我们有合适的IC来实现此功能,您能否推荐合适的IC? 如何通过实现此功能
合适的IC?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我将为您寻找解决方案。 您列出的部件将不适用于您的应用程序。 您需要多个输入和一个输出。这些零件可用于多个输入和多个输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    经过一些研究并与我团队中的一些应用工程师交谈后,我得出结论,您提议的网络不能使用RS-422网络。 具有多个输入的问题是,需要一个时钟或一些令牌系统来调节在任何给定时间控制总线的设备。 RS-422网络有一个主中继器和多个从属设备(仅接收)。 通过使用RS-485网络,每个节点可以发送/接收(主/从)。 我不确定此网络需要什么应用程序或参数,但我要看看 RS-485 收发器的SN65HVD17xx系列。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的回复。

    如果我们使用RS-485网络,则每个节点都可以发送/接收(主/从),如何解决此问题? 您能否推荐合适的485发送/接收IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用这种类型的网络,您可以启用它,以便您的所有"输入"都可以是主(发送数据),并且您的"输出"可以设置为仅接收信息。 我不确定您需要什么参数用于此网络。 我已将链接附加到我们的RS-485产品组合,您可以在其中筛选您想要查找适合您的部件的规格。

    http://www.ti.com/lsds/ti/interface/rs-485-products.page