This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS8921AT:上拉,下拉和终端电阻器串联。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582135/ds8921at-pull-up-pull-down-and-terminator-resistors-in-line

部件号:DS8921AT

你(们)好 有人能帮助我使用 DS8921ATM在2点RS-422 2米长线路上使用上拉,下拉和终端电阻器的值吗?
这种电阻器真的需要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikita,

    在RS-422中,端接电阻器通常位于变送器对面电缆末端的差分数据线之间。 电阻值应与所用电缆的特性阻抗匹配,通常为100欧姆或120欧姆。 此电阻器可确保沿电缆传播的信号在到达电缆末端时不会出现阻抗不匹配。这有助于防止反射扭曲信号波形。 并非所有应用都需要端接-如果电缆距离较短且数据速率(切换速度和过渡时间较低),则链路可以在没有端接的情况下运行。 2米长的电缆很可能属于此类,但您应该使用示波器来评估它,以监控差分线路,确保信号质量得到维持。

    有关RS-422端接的详细信息,请访问 :www.ti.com/.../slla070d.pdf。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该页面无法访问。 www.ti.com/.../slla070d.pdf。
    "抱歉! 我们找不到您的页面。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nikita,

    请尝试以下操作: