This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:RDS (接通)最小值

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582797/tps2549-q1-rds-on-minimum-value

部件号:TPS2549-Q1

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
RDS (接通)的最小值是多少? 他们不需要担保。 他们想要估计电缆补偿的变化。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中对3x条件的最小估计值分别为25C时的37 m 欧姆和从-40 C到高温时的30毫欧姆。