This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1EVM:模拟启动板错误

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580716/ds90uh929-q1evm-analog-launch-pad-error

部件号:DS90UH929-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我的客户使用DS90UH929 EVM和ALP时遇到了以下问题。

*当客户启动ALP时,出现以下评论。

"已连接的<未知设备>具有此软件不支持的固件版本(0.0 .0.0)。

此软件需要2.5 .0.0 (或更高版本)的固件版本。  找不到相应的固件文件,因此无法更新固件。

请联系TI以获取 所需的固件文件。"

您是否有 任何信息可以 解决此 错误消息?

此致,

町田   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    固件似乎需要更新。 我会给你发送文件。

    此致,
    Sugiura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiura-san,

    感谢您发送固件。

    客户可以通过执行 ALP的卸载和安装来解决此问题。

    但是,如果我将遇到相同的问题,并且他们无法通过执行 ALP的卸载和安装来关闭此问题。

    我将发送您发送的固件。

    此致,

    町田