This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:此设备是否符合1.655万标准

Guru**** 2829615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, TL16C554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581138/tl16c754b-is-this-device-16550-standard-compliant

部件号:TL16C754B
主题中讨论的其他部件: TL16C554

您好,我的一位客户需要符合1.655万标准的四路UART。 如果 TL16C754B不符合1.655万标准,请建议使用部件。

谢谢!

Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    感谢您的提问。  我想告诉您,我已收到您的问题,我正在为您进行调查。  但是,我需要先做一些研究,然后再向您提出建议。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    您是否能够获得有关此问题的任何信息。

    谢谢!
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    很抱歉,在我做了一些研究的时候,您的问题迟迟未能得到答复。 我想确保我给了您正确的答案。

    我相信我可以安全地确定TL16C754B符合1.655万标准,是向客户推荐的好选择。

    UART器件系列已从每个字节后具有中断的8250器件发展到具有FIFO的1.645万器件,以减少中断的数量。 但是,1.645万中存在一个固件错误,阻止访问FIFO,随后在1.655万系列中修复了该错误,并将FIFO增加到16字节。 随后出现了1.665万系列,具有32字节FIFO和1.655万功能以上的附加功能。 现在,1.675万系列器件具有64字节FIFO,并且比1.655万和1.665万器件都具有更强的功能。 我对围绕每个版本的UART设计系统没有个人经验,但我的理解是,在核心方面,所有较新版本都与传统的1.655万标准操作兼容,即使未使用"增强功能"。

    我们将TL16C550B作为可安全呼叫1.655万兼容的设备作为标准参考,TL16C554/TL1.6554万I设备在其数据表描述的第一句中描述为“TL16C550B异步通信元素(ACE)的增强四路版本”。 另外还有其它半导体公司的TL16C554器件的引脚,因此可以放心地说,TL16C554器件可被视为常用的标准器件。

    您对TL16C754B设备感兴趣,它是1.675万设备。 第5页数据表功能说明的第一段说:

    TL16C754B UART与TL16C554和ST16C654 UART引脚兼容。 它提供了更多增强功能。 所有附加功能均通过特殊的增强功能寄存器提供。"

    ST16C654是1.665万系列的竞争器件,具有32字节FIFO,已通过TL16C754器件进行了改进。 我不确定您对"1.655万合规性"的定义有多大的扩展范围,以及这仅仅是功能,还是封装和引脚分配。 但TL16C754与FN封装的TL16C554和SC16C654器件引脚兼容。

    我希望客户可以实施一些增强功能,例如TL1.6754万B的64字节FIFO,但由于内核寄存器(0-7)相同,此器件可用于传统的1.655万应用。

    我希望这能回答你的问题。

    此致,
    乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    感谢您的详细解释。 这很有帮助。

    此致,

    Praveen GD