This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PCA9306:电压电平转换

Guru**** 2865910 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580162/faq-pca9306-voltage-levels-translation

部件号:PCA9306

为了将I2C信号从一个电压基准正确转换到另一个电压基准,需要转换高电平和低电平电压阈值。  但是 ,PCA9306的数据表中未提及这些阈值电压。  在将数据接收到 PCA9306时,您是否能够提供高电平和低电平电压阈值的计算,以及传输的高电平和低电平数据的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    PCA9306是一种通过门设备,因此它没有传统的Vil,VIH,Vol,VOH规格。 当输入低于VreF1电压的Vth时,PASS FET将打开。 这适用于设备的任意一侧。 当FET "关闭"时,FET具有高阻抗,两侧的上拉装置将其拉至各个各自的电压轨。 音量将取决于上拉电阻,下拉FET电阻(主侧或从侧)以及通过FET的串联电阻。

    我输入了一个链接,指向上一篇文章,解释了设备的工作方式。  请随时 使用  E2E论坛顶部的搜索栏 在E2E上进行更多搜索,以搜索 之前 提出的问题和已回答的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/p/56.6841万/2083016#2083016</s>208.3016万 208.3016万  

    如果仍不清楚,请告知我,我将帮助回答您可能提出的任何其他问题。

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    我们有一个应用,在PCA9306 (3.3V侧)和I2C器件之间的线路上有300ohm固定电阻。  PCA9306 (1.8V侧)与其它I2C器件之间有直接连接。 所有其它电路均为TI推荐的电路。  

    我看了你推荐的另一个帖子,我不得不说它相当令人困惑。  似乎电压电平解释试图使用两个I2C器件的FET,但实际上,如果是这样,sda1和sda2之间会有电流,在这种情况下,1.8V和3.3V电源之间会有分压器。  当然,这对于电平转换器没有意义,因此正确的解释应该仅考虑PCA9306的一侧,在确定电压电平时,sda1和sda2之间应该有最小的电流-也许使用了电流镜像?

    您能否帮助提供PCA9306内部SW块的等效电路以及VreF1和Vref2的值范围Vth?  我确信,如果TI能够提供此信息,我们可以了解应用程序中发生的情况。

    谢谢!

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    我认为让您困惑的是,PASS FET仅在低时段打开。  当SDA/SCL线从低 状态释放时, 上拉会提高电压,FET将关闭,因此没有分压器。  PCA9306产生如下所示的参考电压,用于控制传递FET。  如果不清楚,请告诉我。