This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:A和amp之间的故障保护;B引脚?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582365/sn65hvd1781-fault-protection-between-a-b-pins

部件号:SN65HVD1781
主题中讨论的其它部件: SN65HVD234

SN65HVD1781上的+-70V故障保护是否也包括防止70V直接穿过A和B端子? 从数据表中我可以看出,故障保护是针对一个总线引脚(A或B)和GND或VCC之间施加的电压,但没有提到针对引脚A和B之间直接施加的电压提供的保护

我正在研究一个独特的应用程序,它涉及在RS485,CAN和"原始脉冲"格式之间共享总线导线(不是同时)。 SN65HVD1781 (适用于RS485)和SN65HVD234 (适用于CAN)将共享两个总线引脚,但根据最终用户要使用的总线类型,将仅启用一个(或两个)设备。 禁用这两个设备中的任何一个都将使其总线引脚驱动器处于高阻抗状态,因此禁用时不会影响总线。 "原始脉冲"格式不会使用上述两种设备中的任何一种,而是由一个电路组成,用于检测总线导线之间约7至26伏之间的电压脉冲,这也是我想要澄清指定故障保护的原因。 我看到SN65HVD234具有高达+-36V的过压保护,所以我认为26V没问题。 然后,总线可以使用RS485或CAN信号从外部连接到其他类似设备,也可以由电池和手动机械激活的开关控制(简单的"外部触发器")。 然后,两个器件需要能够在其两个总线引脚之间承受高达26V的电压。 我知道我可以根据所选的总线类型在设备之间以机械方式切换总线导线(例如使用跳线),但这会增加复杂性,最好是将所有总线线对连接在一起,并将一个双针连接器暴露给最终用户。

是否可以进行此配置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seth:



    让我看看我是否理解正确,您是否希望与RS-485,CAN和您定义的其他协议共享总线,但它们都不会同时通信?

    您选择的RS-485和CAN设备分别具有+/-70V和+/-36V故障保护。

    您的另一个协议将使用+7V和+26V之间的电压

    您该知道RS-485和CAN设备是否能在+7V和+26V脉冲下正常工作吗?


    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    是的,您的理解完全正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seth:


    是的,此应用程序应该可以正常工作。 CAN和RS-485都需要120欧姆终端电阻器,两个部件都可以承受+26V电压,这将应用于A/B线路或CANH/CANNL线路,而不会对零件造成损坏。

    我建议您在系统中添加第三个接地/屏蔽端口选项,以防两个节点之间的接地电位差大于设备的-7V至+12V直流共模范围。 下面的应用报告第11节介绍了如何针对接地电位差异建立一个稳健的系统。

    www.ti.com/.../slla272c.pdf


    此致
    Daniel Noel