尊敬的所有人:
请帮助检查SN65LVCP114的以下问题:
我们已将此设备用作100Mbps以太网端口交换机,系统结构如下所示:
100Mbps以太网信号->| AINP0 (引脚) AINN0 (引脚)--- (SN65LVCP114)--COUTP0 (引脚) COUTN0 (引脚)|-->以太网变压器
1:我们发送至SN65LVCP114的输入信号 如下:
输入信号上升时间= 3.708ns (3ns <=上升时间<= 5ns)
输入信号 下降时间= 4.088ns (3ns <=下降时间<= 5ns)
2:来自SN65LVCP114的输出信号如下所示:
上升时间= 1.324ns (3ns <=上升时间<= 5ns)
下降时间= 4.925ns (3ns <=下降时间<= 5ns)
3:我们的设备具有按I/O设置的配置,如下所示:
检查输出信号后,我们发现输出的上升时间通过SN65LVCP114降低(3.078 ns到1.324 ns),而输出的下降时间延长了(4.088 ns到4.925 ns),它包含了我们的100Mbps通信丢失数据包, 因此我们知道从e2e.ti.com获取100Mbps应用程序的推荐SN65LVCP114配置数据,因此请帮助检查此问题!!