请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5986万EVM 主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万
工具/软件:Starterware
我们正在尝试使用 与我们的其中一个器件连接的TPS6.5986万评估模块,但遇到了一些问题。 我们将USB D+/ D-连接到评估模块中的现有设备,并希望通过评估模块的C型连接器作为USB设备/UFP与进行通信。
我们正在使用 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaf8c/slvuaf8c.pdf的5.3 .3.8 部分中的评估模块配置 。 我们看到我们的器件枚举~1秒,但随后被TPS6.5982万 USB器件取代。
几个问题:
有什么想法说明为什么会这样?
-我们是否使用正确的配置?
我们在评估模块和我们的设备之间连接了D+,D-和接地线。 我们还需要连接什么?
-是否有任何需要刷新的特殊固件,或者是否开箱即用?
谢谢!
Josh
我们正在尝试使用 与我们的其中一个设备连接的TPS6.5986万评估模块,但遇到了一些问题。 我们将USB D+/ D-连接到评估模块中的现有设备,并希望通过评估模块的C型连接器作为USB设备/UFP与进行通信。
我们正在使用 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaf8c/slvuaf8c.pdf的5.3 .3.8 部分中的评估模块配置 。 我们看到我们的器件枚举~1秒,但随后被TPS6.5982万 USB器件取代。
几个问题:
有什么想法说明为什么会这样?
-我们是否使用正确的配置?
我们在评估模块和我们的设备之间连接了D+,D-和接地线。 我们还需要连接什么?
-是否有任何需要刷新的特殊固件,或者是否开箱即用?