This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:交流耦合盖的位置

Guru**** 2916700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581274/tusb542-position-of-ac-coupling-cap

部件号:TUSB542

你(们)好

我有一个关于TSUB542和USB连接器之间交流耦合电容器的点的问题。

我 在TUSB542EVM上发现了电容器(C1~C6)。 安装在TSUB542的中间和连接器上。

我们应该将电容器放在哪里? 是中间位置,连接器侧还是设备的关闭位置?  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamamoto-san,

    最好靠近连接器。 我们在评估模块中使用了中间位置进行调试。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    谢谢!