This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:D3 D4引脚未使用。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582158/tpd8s300-d3-d4-pins-are-unused

部件号:TPD8S300
主题中讨论的其他部件:TPD6S300

您好,

我们有一些关于D3 D4销的问题。

  • 如果DP_B与DP_T短路,而DM_B与C型连接器上的DM_T短路,我们是否可以仅将DPDM从C型连接器连接到D1/D2,并保持D3/D4未连接?
  • 从以上所述,使用此类原理图设计,TPS8S300和TPD6S300是否意味着它们可以直接替换。

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,


    连接DP和DM并保持其他引脚浮动不会出现问题。 此外,由于只有2D引脚,您可以将6S和8S用于此应用。 我希望这能有所帮助!


    非常恭敬,

    Brian Dempsey