This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE502A:均衡器设置建议

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581899/sn65lvpe502a-eq-setting-suggestion

部件号:SN65LVPE502A
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

您好,

我的客户正在使用SN65LVPE502A,拓扑如下所示。  此处建议的EQ设置是什么作为开始?

主板:约20英寸

电缆:关于1.2 m

女儿Borad:约2英寸

 

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    我们不再推荐LVPE502或LVPE512,请移至TUSB522p。
    我猜TUSB522p将放置在靠近接头的MB上。
    MB中的eq = 6dB
    DB中的eq = 9dB

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia,

    我正在说服客户现在使用TUSB522,但他们已经将主板装回了。  您是否有关于如何将主板从SN65LVPE502A返工到TUSB522的指南?

    基于 SN65LVPE502A板,其拓扑如下所示, SN65LVPE502A IIS靠近主板上的连接器,如下所示。  您建议的EQ设置是什么?

    MB:约20英寸

    电缆:关于1.2 m

    女儿Borad:约2英寸

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    在TUSB522P产品页面的技术文档选项卡下,有一个应用说明 SN65LVPE502A至TUSB522P更改文档

    作为起点,他们可以尝试:

    MB中的eq = 6dB
    DB中的eq = 9dB

    此致