This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT250:SN65LVDT250

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579729/sn65lvdt250-sn65lvdt250

部件号:SN65LVDT250

您好,

在我们的应用中,我们使用4x4 SN65LVDT250交叉点开关来多路复用一些时钟信号。
我们具有以下配置:
-输入:
IN4=已打开
in3=接地
in2=来自240MHz振荡器
IN1=已打开

输出:
OUT4 <=in3
OUT3<=in3.
OUT2<=in2
OUT1<=in2

当我们使用示波器观察OUT3时,我们观察到与in2连接的240MHz振荡器同步的振幅~10mV信号。
 我们在SN65LVDT250 数据表中未找到有关输入之间串口的信息。
问题1)观察到这种噪音是否正常?
问题2)是否有任何关于设备串扰表征的应用说明或文档?

非常感谢!
此致,
Eduardo Mendes


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduardo,

    您是否在我们的EVM或您自己的电路板上观察到了这种情况? 如果它在您自己的主板上,您能否向我展示主板的布局? 串话可能是由于布局不当造成的。

    此致,
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在使用自己的主板,我正在向您发送随附的文件(如果您有访问权限,请告诉我)。


    此致,
    爱德华多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduardo,

    我可以访问它们。 我会试着弄清楚,稍后再告诉您。

    此致,
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIC:

    我意识到这个论坛是公开的,是否可以转用私人网络案例?

    爱德华多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eduardo,

    您能否解释如何接地和打开LVDT250的输入?

    我相信您正在测量的噪音至少部分是由LVDT250上的输入信号情况造成的。  如果输入对接地,即使是少量的噪声也会影响电路,则通过LVDT250的电压增益将产生一些可测量的输出噪声。

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输入未真正接地,但连接到已停用的PLL (且输出为低电平)。 打开的输入未连接到任何设备。
    我观察到的噪声与另一个输入(未连接到输出的输入)同步。
    如果我能获得SN65LVDT250输入之间串扰的一些特征参数数据,将会很有帮助。


    爱德华多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    您看到的噪音是LVDT250从4:1 mux到输出的电压增益。  由于您直接将输入偏置在其阈值上,因此只需在输出上看到少量的内部噪声。  

    对于 大多数高速LVDS器件,无输入信号(~ 0V差分)不是有效的输入条件。

    您正在对您的主板进行最坏情况下的串扰测试。  如果输入信号为1000 mV,OUT3发出的10mV噪声将为-40 dB。  此-40 dB数字是输入-输入串扰加上LVDS电路从4:1多路复用器到输出的电压增益的组合。

    此致,