This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:HD3SS3415支持1920*1080@1080@240Hz?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581655/hd3ss3415-hd3ss3415-support-1920-1080-240hz

部件号:HD3SS3415
主题: HD3SS213中讨论的其他部件

尊敬的先生

 HD3SS3415是否  支持 1920*1080@1080@240Hz?

如果没有,您能否建议使用什么设备支持?

BRS

NAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请提供有关您的实施的更多信息,是LVDS,DP,多少位/像素? 有多少车道?...
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nat,

    如果这与DP130问题相关,HD3SS3415 1.2 也支持数据速率,因此它可以处理1080p@240Hz,24bpp。
    我们有HD3SS213,包括HPD和AUX信号的切换。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    谢谢
    BRS
    NAT